This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:2个 BQ24725A 使用一个分流器

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699071/bq24725a-using-one-shunt-for-2-bq24725a

器件型号:BQ24725A

大家好、

我的客户在他的系统中使用了两个 BQ24725A、工作正常。 此时、他使用两个串联的输入分流电阻器(RAC)、并将一个 BQ 连接到每个电阻器。 为什么他不应该只使用一个 RAC 并将两个 BQ 连接到一个分流电阻器?

感谢你能抽出时间!

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

      两个 BQ 电路有多少个常见组件?   系统中是否只有一个电池? BATFET 由谁驱动?

    如果两个 BQ 电路不共享任何组件、例如:电池、系统和 BATFET ...、它应该可以正常工作。