This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:VDO VS VOUT

Guru**** 2584735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699258/tlv733p-vdo-vs-vout

器件型号:TLV733P

大家好。 当我了解 LDO 的基本知识时、我有一个关于 VDO && VOUT 的问题。 当输出电流与 TLV73318和  TLV73333相同时、为什么 TLV73333具有较低的 VDO? 为什么该器件中的 VGS 电压更大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请注意、TLV733P 具有 PMOS 导通元件。  请注意、对于 LDO、PMOS 的源端连接到 IN。  为了使 LDO 处于压降状态、Vin 必须接近标称 Vout。  因此、具有较低 Vout 的 LDO 需要较低 Vin 才能进入压降。  由于运算放大器尝试驱动 FET、以便反馈电阻器的中心抽头等于基准电压、因此栅极将被驱动至连接到 GND 的运算放大器的负轨。  由于两个 LDO 的栅极电压均为0V、但较低输出 TLV73318需要较低的源极电压才能进入压降状态、因此 TLV73318的 Vgs 将较低。

    非常尊重、

    Ryan