This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:BQ76PL455A 的标称电流

Guru**** 2585635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698590/bq76pl455a-nominal-current-of-bq76pl455a

器件型号:BQ76PL455A

您好 ,BQ76PL455A 可用于铅酸电池,其标称电流为17A,标称电压为2V? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ehsan、

    电流不是问题。

    标称电压正在降低、但应该是可能的。 请注意、您无法在1.8V 以下实现电池平衡