This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697818/em1402evm-em1402evm

器件型号:EM1402EVM

您好!

我使用 EM1402EVM 板进行主动电池平衡、并尝试通过 TMS57004板连接 bq76PL455 GUI 的 PC。 我还焊接/断开了所需的电阻器。 并且还使用 EM1402EVM 上的 UART 端口(插入电池)连接了 TMS57004、但在尝试打开 bq76PL455 GUI 时、仍然出现"无法打开端口"弹出窗口。  

当我插入 USB 时、EM1402EVM 上的 LED D15会亮起。

是否指示正在检测到 EVM1402EVM?

2.如何确定不检测端口的可能根本原因、因为这是连接和检测电路板的最初步步骤?

-分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Asadullah、

    您能否在 UART 跟踪上放置逻辑分析仪? 这将有助于#2。

    LED 亮起表示确实发生了什么情况。