This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:短路测试

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698893/lm25119-short-circuit-test

器件型号:LM25119

您好!  

是否存在输出短路情况、当输出1短路时、输出2也会受到保护、这是否正常?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM25199是在两相配置下工作还是在"单相、双输出"配置下工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    它是用于不同电源轨的双路输出、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    您能否检查 UVLO 引脚和 EN2引脚的电压、查看 CH2是否由这两个引脚关闭?
    此外、您能否在 pdf 文件中提供原理图以供审核?


    谢谢