This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:支持电池化学类型

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q, BQ76PL536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698546/bq76pl455a-q1-battery-chemistry-kind-supported

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536

EMB1428Q 支持哪种电池化学成分? 我可以使用 EMB1428Q 平衡2V 系列铅酸电池、还是仅用于锂离子电池? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ehsan、

    由于这是一个重复的问题、并在单独的主题中回答、我将把它标记为"已关闭"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    David

    非常感谢。

    我对 bq76PL536 (PL536)和 PL455还有另一个问题、我是否可以使用这些 IC 实现单节电池平衡以及电压和电流监控? 数据表中关于 pl536的限制是3-6节电池、而对于 pl455的限制是6-15 节电池。 我认为这个限制是因为这个 IC 的其他特性、例如欠压检测。 如果我总结一下我的问题、我希望监控和平衡电路不依赖于电池节数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望监控和平衡电路不依赖于电池的数量和数量。 这意味着我希望设计一个电路来使用从2伏铅酸电池到12伏铅酸电池(例如)的宽电压范围电池,而这并不取决于电池的续流。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehsan、

    遗憾的是、这些器件无法支持如此低的电池节数。 我对汽车器件(pl455和 pl536)非常熟悉、因此我无法谈论其他解决方案。