This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PTN78020A:PTN78020A 的 WEBENCH®︎CAD/CAE 符号

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PTN78020H, PTN78020W, PTN78020A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698519/webench-tools-ptn78020a-webench-cad-cae-symbols-of-ptn78020a

器件型号:PTN78020A
主题中讨论的其他器件:PTN78020HPTN78020W

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

PTN78020A_EUK_7.BXL 封装尺寸与 PTN78020A_Eul_7.BXL 封装尺寸相同。 一个是穿孔、另一个是表面贴装。 PTN78020W、PTN78020H 和 PTH08080的问题相同。

此外、PTN78020W 和 PTN78020H 封装尺寸与 ORJANN 封装的镜像相似。 我缺少什么吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAD /CAE 软件包符号位于 http://www.ti.com/product/PTN78020A/pinout-quality 链接下。

    这适用于 EUK 7引脚 穿孔 EUL7引脚表面贴装。

    PTN78020Wxx 和 PTN78020Hxx

    CAD /CAE 封装符号位于 http://www.ti.com/product/PTN78020W/pinout-quality 链接下。

    这适用于 EUK 7引脚 穿孔 EUL7引脚表面贴装。

    请参阅每个 产品  规格都有有关所有机械和电气功能的完整详细信息  

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。 当我转到您提供的链接并下载    用于 PTN78020A、 PTN78020W&H 的 CAD 文件(BXL)穿孔模块(EUK)、并使用超极本打开、然后使用鹰打开时、它们实际上是表面贴装模块、而不是穿孔模块图。 我是否遗漏了什么?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    PTN78020WH EUK CAD 穿孔顶视图 pdf 如下所示。 顶视图与  SMD 版本相同。 您必须参考机械制图 EUK 穿孔引脚和 PCB 引脚布局详细信息。 。

    e2e.ti.com/.../ptn78020w.pdfContact直接访问 tguerin@ti.com 

    Tom