This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481:如何使用外部偏置电路的网络。 或者您可以告诉您如何确定此电路的电感

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5045, LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696524/webench-tools-lm3481-how-to-use-webence-for-exteranl-bias-circuit-or-you-can-tell-how-to-determine-the-inductance-for-this-circuit

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM5045LM5046

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

TI 支持、

我想使用 Webench 设计工具设计介于(30V 直流至150V 直流)至48V 直流(8A 负载电流)之间的化粪池电路。 我有用于 Vcc 的外部偏置电路(12V)。 由于您的 Webence 默认设置、我无法使用外部偏置来使您的设计正常工作。 请提供建议。

如果您有其他更适合 此应用的 IC、请告诉我。

非常感谢!

Johnson Pi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我的输出电流相当高、因此很难找到具有两个耦合电感器的变压器。 在 LM3481规格/数据表中提到、我可以使用两个分立式电感器或耦合变压器的两个绕组。 我不明白这是怎么可能的? 请提供建议。

    谢谢。

    Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的总负载接近400W。 建议考虑半桥或全桥。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您建议使用哪种 IC /控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个示例是 LM5045或 LM5046。 它们的额定电压为100V、但您可以遵循图 21适用于>100V 的应用。 请为 LM5045或 LM5046创建新帖子、然后负责的工程师将为您提供支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    是的、当我对 LM5045/46有一些问题时、我将创建新帖子。

    Johnson