This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:HD 和 LD 波形在2ns 内都将保持高电平

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041, UCC27201, LM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699099/lm5041-hd-and-ld-waveform-will-have-both-high-for-2ns

器件型号:LM5041
主题中讨论的其他器件: UCC27201LM5102

大家好、我的客户正在使用 LM5041。 波形如下所示。

黄色 HD、蓝色 LD。

放大:它们都将在2ns 内保持高电平。

他们不确定是由电路问题引起的、还是器件本身就是这样。

它们在 HD、LD、UCC27201之后使用外部驱动器、但这个没有死区时间调整。

如果器件 LM5041的工作方式与此类似、它们将需要具有死区时间调节功能的100V、3A 驱动电流半桥栅极驱动器、我们似乎没有此类器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    LM5041在两个输出之间没有任何死区时间、因为一个输出是另一个输出的简单反相。

    LM5102是一款100V 栅极驱动器、具有1.6A/1.8A 栅极驱动能力和可调死区时间。 我们是否知道客户为什么需要3A 栅极驱动、它看起来非常高。

    或者、栅极驱动波形可以通过使用串联电阻来降低导通和关断速度、可以通过与转接电阻并联的二极管和电阻器的单独串联电路来调节。

    此致

    Peter