This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361:开环二极管下的失效防护运行

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699049/tps54361-fail-safe-operation-under-open-catch-diode

器件型号:TPS54361

大家好、

我的客户正在考虑 TPS54361在开环二极管外壳下的失效防护操作。

Q1:如果一个环流二极管变为开路、TPS54361的工作原理是什么?

Q2:TPS54361是否具有检测开环二极管和停止运行的任何功能?

 

Q3:什么是用于处理开环二极管情况的应用解决方案?

      并联放置两个环流二极管?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    科希-圣、

    Q1:如果环流二极管开路、IC 仍将尝试进行调节。 高侧 FET 将照常增大电感器电流、然后照常关断。 电流通常会流经环流二极管、但在本例中、电流必须来自其他地方。 该电流将使开关节点拉低。 高侧栅极仍然为低电平、但负 SW 节点将在线性区域中打开高侧、从而传递该电流(并在该过程中散发热量)。 低 SW 电压和导通不良的 FET 可能会损坏 IC。 这些条件超出规格、我们无法保证在此模式下进行任何操作。

    Q2:否、没有用于检查此情况的内置功能。

    Q3:您肯定可以并联放置两个二极管。 您还可以添加额外的电路来检测此情况并关闭 IC (尽管它仍必须在至少一个开关周期内以超出规格的方式运行、这可能会损坏 IC)。

    Sam