This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:TPS53318在工作大约15分钟后关闭

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698006/tps53318-tps53318-shuts-off-after-working-about-15min

器件型号:

您好!

我将 TPS53318用于5V 电源。 19V 输入电压、5V 输出电压。

设计基于 webench 和 TPS53318 数据表。

然而、在等待片刻后、TPS53318会关断。当我使用万用表测量 EN‘s 电压时、TPS53318正常工作。

您能告诉我我我的设计发生了什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="bin fu"]

    器件型号: TPS53318

    您好!

    我将 TPS53318用于 5V 电源。 19V 输入电压、5V 输出电压。

    设计基于 webench 和 TPS53318 数据表。

    然而、在等待片刻后、TPS53318 会关断。 当我使用万用表测量 EN‘s 电压时、TPS53318正常工作。

    您能告诉我我我的设计发生了什么情况吗?

    [/引号]一开始我以为是过流保护的原因。但是、我根据 公式:计算 IOCP

    FSW=500kHz

    L = 4.7μH Ω

    RTRIP=76.8K

    则 IOCP 约为7A。

    我的负载具有 USB 摄像头、鼠标和键盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    箱、

    我看不到您的原理图有任何明显的错误。 您的 PCB 怎么样? 它是否变热? 您能否提供一些波形? 我建议在 PGOOD 变为低电平时触发、并在之前和之后捕获事件。 我需要先查看 SW 波形和跳闸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John Tucker

        我使用红外摄像头测量 TPS53318、温度约为56°C。然而、ROVP 引脚未连接,数据表显示连接 GND 的最佳方式。这是否会影响我的设计?

        这是布局(底部)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    箱、

    如果不使用 ROVP、则允许其浮动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

        根据数据表、VDD 引脚旁边应该有一个电容器、但我的电容器离 VDD 有点远、如红色框中所示。 这有什么影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    箱、

    这有点远。  不过、我不确定这是您的问题。  您可以尝试将其暂时连接到更靠近 IC 的位置、以查看它是否可以解决您的问题。