This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698818/tps40210-tps40210

器件型号:TPS40210

您好、 Garrett、

我有三种使用 TPS40210的设计。 反激式、升压和 SEPIC 转换器。 在更高的负载电流下、我对这些设计有疑问。 我能否向您发送原理图以供离线查看? 请告诉我。

Sagoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将通过私人消息系统与您进行通信。 请回复此请求、让我们在网上讨论并关闭此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有三个使用 TPS40210控制器的电源:升压、SEPIC 和反激式转换器。 升压和反激式的工作频率为100KHz、SEPIC 的工作频率为600kHz。 升压转换器在最大负载电流为500mA 时从24V 直流变为200V 直流。 反激式转换器在电流为600mA 时从200V 变为4A 时的24V。这两个转换器在更高的负载电流下都无法工作。 升压转换器只能输出200mA 电流、反激式转换器只能输出2.0A 电流。超过这些输出电流、MOSFET 就变得很热。 我想使用升压的多相设计(可能是四相并联、每个相在200V 电压下输出0.125mA)。 对于反激式、我想使用全桥、使用 UCC28950PW 等芯片。 我的环境温度是165C 时的良好油温。 这些稳压器必须长时间承受这些温度、因此必须冷却运行。 我还没有测试过 SEPIC、我想也会遇到问题。 如果可能、我可以使用不同的芯片。 任何建议。 我可能需要签订 NDA 才能发送原理图。

    Sagoo