This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124:PMBus 电源监控器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD90124A, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698776/ucd90124-pmbus-power-supply-monitor

器件型号:UCD90124
主题中讨论的其他部件:UCD9081UCD9090A

我正在寻找 PMBus 电源监控器、它允许我在 PMBus 上监控交流/直流转换器的运行状态、电压、温度、警告等。 我想将其集成到现有的电源设计中。 不需要具有此功能的 PWM 或降压控制器、而只需要监控器。 我想我可以使用 UDC90124A 来提供其中的一些功能、但我想知道我是否找不到更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    谢谢发帖! 我们的所有 UCD90XXX 系列数字控制器都附带 PMBus 监控功能、这只是需要监控多少个电源轨的问题。

    UCD90124A 可能会过载、具体取决于您需要监控的电源轨数量。 UCD9090A 越小、则具有更多 NV 故障日志。 但上述搜索中的任何选项(UCD9081除外)都应附带 PMBus 监控功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我根本不需要定序。 只能为用户提供对现有模拟控制电源的电压、温度、故障等的监控。 知道这一点后、UCD9090A 是否仍然是最佳选择? 除了可用的评估套件之外、还有其他参考设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    明白。 UCD9090A 是我们拥有的最简单的 PMBus 监控器件。 如果您不需要定序、那么您所做的工作可能会过于困难、但我们没有更小或更简单的方法。

    由于该器件是较旧器件上较新的一款产品、因此工具和软件选项卡中没有太多参考设计:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    但是、如果您想尝试使用此 EVM、则较旧的"非 A"版本的工作方式非常相似。 您甚至应该能够将旧序列发生器换成新序列发生器:

    www.ti.com/.../ucd90seq48evm-560
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brett。