This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:变压器规格要求

Guru**** 2585615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698727/ucc28910-transformer-specification-qeustion

器件型号:UCC28910

尊敬的团队:

我的客户有一些变压器问题、其规格如下所示。 请帮我们检查一下。 谢谢你。

  1. 输入100~240V、输出(6V/1A)
  2. 输入100~240V、输出(5V/1A)
  3. 输入100~240V、输出(7.2V/0.5A)

他们使用我们的 UCC28910 webench 来运行仿真、并在以下内容中获得了这些变压器参数。 由于其 PCB 尺寸有限、RM6内核尺寸过大。 变压器供应商建议他们将内核从 RM6更改为 EP15.2。 如果它们改变磁芯、除了 LP 和匝数比之外、还有任何我们应该保持不变的变压器参数吗? 我还在帖子末尾附加了两个核心规范。 (AE@RM6:37.5mm2;AE@EP15.2:30.76mm2。)

B65807P0000R049 (6V/1A)

LP=1.458mH

匝数比(NAS)= 13:4

匝数比(NPS)=51:4

NPRI=51.0

Naux= 13.0

Nsec= 4.0

 

B65807P0000R049 (5V/1A)

LP= 1.851mH

匝数比(NAS)=15:4

匝数比(NPS)=59:4

NPRI=59.0

Naux= 15.0

Nsec= 4.0

 

B65807P0000R049 (7.2V/0.5A)

LP=2.352mH

匝数比(NAS)= 14:5

匝数比(NPS)=56:5

NPRI=56.0

Naux= 14.0

nsec=5.0

e2e.ti.com/.../B65807P0000R049.pdf

再次感谢

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Polly:

    感谢您推广我们的解决方案。

    如果使用较小的 AE、则应仔细检查增量 B

    AE 越小、增量 B 越高、磁芯损耗越高。

    此外、您需要仔细检查饱和点、不同的磁芯材料具有不同的饱和点。  

    如果您有其他问题、请随时告诉我。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢 您的回复。

    我将选择一个靠近 RM6的 AE 内核。

    除了 LP 和匝数比之外、还有任何我们应该保持不变的变压器参数吗?

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jerry:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    您还需要为变压器使用合适的磁芯材料。
    此外、如果您想优化变压器设计、我建议您计算变压器的磁芯损耗和铜损耗。
    通常、变压器在磁芯损耗等于铜损耗时具有最佳性能。

    希望这对您的设计有所帮助。
    如果您有其他问题、请随时告诉我。

    此致
    Kevin