This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:分布式传感器网络稳定性

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696874/lmzm23600-distributed-sensor-network-stability

器件型号:LMZM23600

我正在考虑将 LMZM23600模块用作 工业 Modbus 联网设备中的主要降压级。 这种类型的网络具有中央120VC 至24VDC 开关模式电源、然后用于为相隔约150-200英尺的长链器件供电。 每个器件都会接入电源线的继续运行。

使用此拓扑、每个节点的供电电压逐渐减小、总电流是所有下游节点的总和。 模块的数量通常受 线路末端的压降电压的限制、但大约可以是20个器件、每个器件为0.5W 至2W。  

我在数据表  的10.3.2部分中读出稳定性、需要抑制电路与线路电阻和电感的关系。 但在我的示例  中、网络上每个节点的 R 和 L 都不同、与电源最接近的模块的值比线路末端的节点低得多。  在安装过程中无法调整这些参数、因此我需要某种方法来优化整个网络。 使用大输入电容器会对中央电源产生很大的需求。  

此类网络是否有任何现有模型可用于分析此类系统的瞬态行为?

感谢您为更好地处理此主题提供的任何帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lily、

    此网络当前没有型号。 不过、我建议使用 SIMPLIS 等仿真工具来测试上的线路瞬变。 也许可以运行一个脉冲波来查看系统中的延迟如何影响每个电源模块、并在中央电源上运行一个电流探头来查看在启动期间消耗了多少电流。  

    从您发送的应用说明中、似乎每个电源模块与中央电源具有不同的长度。 长电缆表示为 RL 系列网络。  您必须测量用作 LMZM23600电源路径的电缆的电阻和电感。 此外、您需要将每个 Rload 更改为每个稳压器上的预期负载电流。  我附上了一张图片、其中显示了我认为仿真是了解您的电路的起点。 该电路应总共具有20个 RLC 网络、用于模拟您的应用。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jimmy、

    你的模式建议与我的想法非常相似。 我会尝试一下。

    此致、

    Lily   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lily、

    您还需要其他帮助吗? 遗憾的是、正如我在上面所说的、我们无法对您的电源进行建模。 我们为 LMZM23600提供了 Webench 模型仿真、以及它在下游发生的情况。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    我需要一些时间来整理一个合适的建模工具、但我现在已经足够了。
    感谢您的帮助、如果我们遇到问题、我可能会提出后续问题。

    此致。

    Lily