This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:OSC32KIN 引脚悬空

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699072/tps65910-osc32kin-pin-floating

器件型号:TPS65910

根据原理图检查清单、建议将 OSC32KIN 引脚接地。 如果该引脚保持悬空、这将如何影响 TPS65910的运行-包括任何增加的功耗。

该器件的完整器件型号为 TPS65910AA1RSL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    它不是定义的状态、因此此类配置的确切结果未知。

    默认情况下、TPS65910AA1RSL 使用内部 RC 振荡器、因此只要它们不会在 DEVCTRL_REG 寄存器中意外切换到外部振荡器、对操作的影响就应该最小。

    根据数据表中的图6-3、有一个连接到 OSC32KIN 的施密特触发比较器、该比较器可能会由于浮动输入上的噪声而触发、因此可能会有一些功耗切换该输出、但我希望影响会很小。

    如果客户担心、他们可以使用 TPS65910AEVM-583测试其特定用例、但我们当然建议不要将引脚悬空。