This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS65911A、用于66AK2G12订购信息

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911, 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698596/tps65911-tps65911a-for-66ak2g12-ordering-information

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件: 66AK2G1266AK2G02

您好、TI、

我找不到有关 TPS65911与 A 的任何信息

仅限 TPS659110A2ZRC 和经销商。

是否有人可以指出66AK2G12处理器的 PMIC 完整器件型号?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯拉瓦、
    我已将您的问题转交给 PMIC 处理器组的专家。 您很快就会得到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Slava、

    TPS65911A (完整器件型号 TPS65911AA2ZRCR)尚未发布、计划在2018年第3季度末发布。 我们提供了介绍 EEPROM 设置和系统方框图的用户指南。
    www.ti.com/.../swcu187

    如果您在产品发布前需要器件、可以联系分销部门、但在产品发布前可能会限制供应。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、
    659118和65911A 之间的主要区别是什么。 是否可以使用659118为66AK2G12供电? 我只看到内核电压差0.9V-1V。 我们能否在引导 u-boot 时对寄存器进行一些修改? 还是0.9V 不足以正确引导66AK2G12?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Slava、

    唯一的区别是内核电压。 66AK2G12 1GHz 需要1.0V、而66AK2G12 600MHz 和66AK2G02需要0.9V。

    如果您以1GHz 运行、数据表要求 CVDD 电源轨为1.0V。 如果使用具有0.9V 电压的 TPS659118、则可以通过 I2C 将其在 u-boot 中设置为1.0V、但它可能取决于引导频率。 如果处理器以600MHz 启动、我看不到任何问题。 如果它在1GHz 和0.9V 电压下启动、则可能无法正常工作、因为它超出了数据表规格。 如果您想进一步调查、您可能希望在 Keystone 多核论坛上启动新线程、以查看这是否可以接受。

    此致、
    Karl