This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:TPS62801省电/PWM 模式确认。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62801, TPS62802, TPS62806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697440/tps62801-tps62801-power-save-pwm-mode-confirmation

器件型号:TPS62801
主题中讨论的其他器件: TPS62802TPS62806

您好!

TPS62801

1:VSEL/MODE 与外部电阻器一起调节输出电压、这是省电模式(PWM/PFM)、对吧?

2:VSEL/ MODE 直接连接 GND 至1.2V 固定输出电压、这是强制 PWM 模式、对吧?

TPS62801是两种典型应用。

  (1) VSEL/MODE 连接电阻=>自动模式是否取决于高/低负载以调节输出、对吧?

  (2) VSEL/MODE 接地短路=>设置输出电压是否保持1、2V、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    D/S 中的第8.3.3节应说明这一点。 您是否有特定的应用需求?

    1.是的。 但是、在启动后、可以在引脚上施加高电平以强制 PWM 模式。
    2.否,PFM 被强制。
    3A。 是、除非引脚在上电后被驱动为高电平。
    3b. 是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    这是否意味着拉高的 VSEL/模式将强制采用 PWM 模式?
    如果引脚上拉为高电平、如何选择输出电压?
    我们只需确认如何选择省电(PFM/PWM)和强制 PWM 模式。

    此致、
    LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    D/S 中是否有不清楚的情况? 为了实现强制 PWM 模式、请让 IC 读取电阻器(不要将引脚拉至高电平或低电平)、然后在启动后应用高电平。 您的应用需要什么来实现输出电压和模式?

    以下是相关的 D/S 语句、其中说明了这一点:

    加电后、该引脚配置为模式选择输入。 因此、输出电压仅设置一次。 如果模式选择功能与 VSEL 功能结合使用、请确保在 R2D 转换期间没有额外的电流路径或电容、总电容大于30pF。

    此引脚上的低电平选择省电模式运行、而高电平选择强制 PWM 运行。 在器件加电后、可在运行期间更改模式。 在具有输出电压选择(VSEL)功能的器件选项(TPS62801、TPS62802、TPS62806)中、模式选择功能仅在 R2D 转换器已读取外部电阻器后可用。