This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:启动电流与放大器更低;工作电流与 UC2845相比

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845, UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698404/ucc28c45-lower-start-up-current-operating-current-than-uc2845

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件:UC2845

您好!

在数据表中、该器件的更低启动电流可最大限度地降低启动电阻器的稳态功率耗散、而低工作电流可在运行时最大限度地提高效率、从而提高总电路效率"

1.启动电流和工作电流均指 VDD 的电流输入、VDD 将经过 Rstart、对吧?

2.启动电流是器件启动阶段期间 VDD 的电流输入、不会持续很长时间、因此不会产生太多热量、对吧? 那么、较低的启动电流不会显著降低热量、因为它不是主要的热量来源、对吧?

3.对于工作电流、我相信它与将应用于外部 MOSFET 的驱动电流有关。 那么、它怎么能更低呢? 我的意思是、如果外部 MOSFET 需要1A 的驱动电流、无论我们使用 UCC28C45或 UC2845、工作电流都应该几乎相同、对吧? 因此、它不会对效率产生很大影响、可能只会有一点影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    (1)启动电流始终流经 Rstart。 只有在电路中未使用自举绕组时、工作电流才会流经 Rstart。
    UCC28C45数据表的图20显示了自举绕组。

    (2)如果输入电压较高、启动电流将在 Rstart 中产生显著的功率损耗。 例如、240V 交流整流电源的峰值电压为338Vdc。
    UCC28C45只需要50uA 的启动电流、而 UC2845需要500uA 的启动电流。

    (3)如果您在 VDD=15V 的条件下运行 UCC2845、则(忽略 MOSFET 驱动电流)内部功耗为15*2.3 = 34.5mW;如果您使用 UC2845、则功耗为15*11 = 165mW。 如果您可以节省130mW 的功耗、这是8引脚 IC 中的大量功耗。
    正如您所说、与 MOSFET 相关的驱动损耗将增加此功率损耗。 如果这些驱动损耗变得很大、则最好使用外部栅极驱动器

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表中、它显示" 52kHz 时的低工作电流为2.3mA"。
    我想知道2.3mA 的情况是什么。 对于不同的驱动电流、我想该值应该改变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试条件为52kHz 振荡器且 VDD=15V。
    如果您增加开关频率、则可以预期工作电流也会增加、这只是因为每秒开关周期数增加。
    驱动 FET 产生的功率损耗等于0.5*C*F*V^^2
    其中 C 是每个 FET 的输入电容。
    f 是开关频率
    V 是 VDD 的值
    如果您要考虑驱动器损耗,则应将此数字添加到上一答复中的15*2.3 mW
    此致
    John