This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH-POWER-DESIGNER:Webench 生成的原理图(已选定)#39;t show Junction。

Guru**** 2587035 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699030/webench-tools-webench-power-designer-schematic-generated-by-webench-dosen-t-show-junction

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:UCC28C42UCC28C45

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生/女士:

当我们在 webench 上进行设计时、它会为我们生成原理图。 但有一点我注意到、它没有 显示结。 我如何区分哪一个是重叠的、哪一个是实际的结点?

请建议、我如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    我看到的所有 Webench 原理图都有一个网连接点。  这可能是一个例外。  哪个器件型号与此原理图关联?  您是否在多个器件型号中看到过这种情况?  如果是、还有其他什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我在 Webench 上的所有 TI IC 中都看到了这种行为。
    我使用的是 UCC28C45、UCC28C42
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    可能是您的 Web 浏览器或操作系统。  我无法重现您的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    您能告诉我您使用的是哪个操作系统/浏览器吗?

    谢谢
    Vishal Kakade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal、

    现在、我在5k iMac 上运行 OS X Sierra 和 Firefox。 使用 Microsoft Edge 浏览器时、它也会在我的 Windows 10笔记本电脑上正确显示。 您使用的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我在 Google Chrome 上使用 Windows 7。

    此致
    Vishal Kakade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我注意到、这不是浏览器或操作系统的问题。 webench 显示了带有结的原理图。 但当我在打印报告上进行链接并打印一个 PDF 时、所有的交叉点都将变得不可见。

    此致
    Vishal kakade