This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:TPS53626引脚16 VIN 串联电阻使用0 Ω 或10K Ω

Guru**** 2586125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698393/tps53626-tps53626-pin16-vin-series-resistance-use-0ohm-or-10k-ohm

器件型号:TPS53626

您好、先生:

应为 TPS53626引脚16 VIN 的串联电阻选择什么值?

根据数据表、0欧姆、 但英特尔的 CRB 是10K、有何区别?

如何选择电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    它应该为0欧姆、而不是10k 欧姆。 英特尔的 CRB 中有一个排印错误。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nancy:

    如果我使用10欧姆或10K 欧姆、会产生什么影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris、

    10K 是一个拼写错误、应为10欧姆。 如果使用10k、则可能会出现更高的 PWM 抖动和不稳定。
    谢谢、

    Nancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nancy:
    那么、该串联电阻器的值是正确的?
    0欧姆、1欧姆或10欧姆。
    使用这些不同的值(0、1或10欧姆)是否会产生任何影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    0、1、10欧姆不应产生很大的影响。 您可以使用1欧姆电阻来实现更好的噪声滤波。

    谢谢、

    Nancy