This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:更改 BQ25504EVM 的 UV、OV、OK

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698059/bq25504evm-674-changing-uv-ov-ok-of-bq25504evm

器件型号:BQ25504EVM-674

我们正在尝试配置 BQ25504 EVM、以便为3.7V Lipo 电池而不是3V 纽扣电池充电。 EVM 的用户手册指出:

"用于欠压、过压的电阻器可编程设置、提供灵活的电池管理;包含电位器、用于微调设置(未组装)"

这是否意味着我们可以将外部电位器连接到电路板以配置 OV、UV 和 OK 阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aparna、您好!

    是的、确实如此、您可以添加外部电位器来对阈值进行编程。
    您还可以更改电阻器的值以更改已安装在 EVM 上的阈值、只需焊接新电阻器即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UPAL、
    评估板的原理图显示了与电位器并联的0欧姆电阻器 R14、R15、R16。 如果我们连接电位器、是否需要拉出这些电阻器?

    此致、
    Aparna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aparna、您好!
    是的、您必须移除0欧姆电阻器、任何与0并联的值都为0。
    此外、添加电位器可以有效地增大 R3、R5和 R8值、这些值可用于更改阈值。
    您必须通过查看数据表中每个阈值的公式来确保获得所需的阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UPAL、

    感谢您的说明。

    此致、

    Aparna