This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24742:TPS24742 -不起作用

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24742, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695952/tps24742-tps24742---does-not-work

器件型号:TPS24742
主题中讨论的其他器件: TPS25942A

你好。 我先开发了热插拔方案、然后开发了 ORing 方案(TPS24742)。 当电源电压为12伏时、电源提供5安的电流、并开始为热插拔 MOSFET 加热。 同时、电路输出端没有电压。 请在热插拔设计计算器 tools.e2e.ti.com/.../TPS2474x-Design-Calculator_5F00_RevB.xlsx 中查看我的计算结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、在我的测试板中、肖特基二极管安装不正确。 一切都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nik、

    您能否分享您的应用详细信息和最大信息 系统电流。 如果是5A 要求、请查看 TPS25942A 集成热插拔解决方案。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh。

    最大电流为60A。应用:热插拔和 ORing。  

    电压 VMAIN 为12V、电压 VAUX 为14V。热插拔时、电压 Vout 可能会降至4V、系统会在负载电流为3A 且电容容量为480 μF μ F 时关断。 4V 时、系统电源关闭。 AUX 上的 OV 引脚配置为与主上电电压分离10V、主电源上的 ENOR 和 ENHS 设置为9V。 图中显示了 Vmain 关闭的时刻。 我看到 HGATE 输出中的延迟、这会导致电压 Vout 下降。  我想澄清一下、我的 FET 的栅极电荷在10V 时为220nC、CSD16415的栅极电荷为45nC、我想这是热插拔延迟的原因。