This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:初级还是次级控制?

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698821/ucc28950-control-in-the-primary-or-secondary

器件型号:UCC28950

你好
我正在设计108Vdc 输入源(电池输入)和400V 输出。 此设计用于在线 UPS、该级负责在不存在120V 网络的情况下为逆变器电路供电。 该转换器的功率为3100w。
我正在使用 IC ucc28950、因为我对此有一些经验。 但我对驱动程序的位置有疑问。 在主区段或辅助区段中、最好将控制器放在什么位置?
我更愿意将其放在次级部分、因为这样我就避免了对反馈环路使用光耦合器、此外、控制速度会快一点、但我不知道次级侧的高电压(400V)是否会导致一些问题。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    建议将 UCC28950置于次级侧、从而简化您的总体设计。
    400V 输出电压不受 UCC28950位置的限制、市场上采用 UCC28950的输出电压设计高于600V。

    此致、
    云生