This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:UCC28063A 输入电压

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698910/ucc28063a-ucc28063a-input-voltage

器件型号:UCC28063A
主题中讨论的其他器件: UCC28063

感谢 UCC28063A 适用于输入直流127V-375V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用具有直流输入的 UCC28063。
    VINAC 连接到直流输入、用于欠压保护。
    ZCDA 和 ZCDB 的连接方式与交流输入方式完全相同。

    此致、
    云生