This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:如何将防锈电流累积值降低得太低、您能建议如何将电池支持值降低

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698448/tps65185-how-to-inrust-current-cumsuption-too-much-low-and-can-you-suggest-how-to-battery-cunsuption-low

器件型号:TPS65185

您好!

我正在处理电子纸显示项目。 我将 PMIC TPS65185用于电子纸显示屏电源管理。此 IC 的900mA 浪涌电流累积、因此这一问题会影响我的电源电池寿命。如何将浪涌电流吸收降低、以及如何 延长电池寿命周期。  我与您分享我的原理图。 您能不能建议如何降低功耗、以及如何在1年内延长使用寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dixant:

    浪涌电流取决于电源电压、其中较低的输入电压需要较高的电池电流。 如果这对电池容量来说太大、则可以在输入端使用额外的电容来补充电流。 例如、数据表中的浪涌图4和5是在输入端使用100uF 电容器时测得的。

    需要使用该电源为稳压器输出电源轨上的电容充电。 这些电源轨上的附加电容(例如屏幕附近的去耦电容器)也会增加达到稳压电压所需的电流量。

    该电流仅在器件进入工作模式时用于短时脉冲、而电池寿命也可能受到其他恒定连接到电池的静态损耗的影响。 增大上拉值或减少不必要的上拉电阻可能会使电池在屏幕更新之间不会过度放电。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick S.

    我现在有 PMIC、浪涌电流为900mA。 那么、您能否建议使用哪个 IC、以便我将浪涌电流降低? 我安装在 VIN 引脚470uF 和 VIN_P 引脚470uF 上、因此这是浪涌电流通信实验。 您是否可以建议使用软启动 IC? 您能否检查上述附件原理图!!