This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:ThreshoTharmal 关断

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698426/tps56c215-threshotharmal-shutdown

器件型号:TPS56C215

我想问一个有关 TPS56C215热关断阈值的问题。

在我们的系统中、TPS56C215表面温度达到120度时发生热关断。
TPS56C215数据表描述热关断为160度。
由于120度是管壳温度、因此 TJ 估算值高于120度。
我认为160度的裕度足够大。
为什么会发生热关断?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如何测试温度? 您能告诉我输入电压、输出电压和负载吗? 电路板有多少层?
    请再次确认 IC 是否触发其他保护、然后关闭。
    您可以上传一些门控波形吗?

    此致、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edwin

    感谢你的答复。

    >如何测试温度?

    我们测量了温度、直至发生关断。
    条件如下
    -- TPS56C215顶部的匹配温度传感器
    --用繁重的进程运行负载(CPU)。
    --为了找出工作温度的限制,
    未使用冷却风扇。

    由于负载(CPU)和另一个 LSI 的温度较高、
    PCB 温度达到大约90度。
    使用分页风扇时、TPS56C215的温度保持在70度以下
    并且不会发生关断。

    >您能告诉我输入电压、输出电压和负载吗?

    输入电压:12V
    输出电压:0.95V
    输出电流:6A

    >板的层数是多少?

    14层。
    高度:100mm
    宽度:100mm
    厚度:1.6mm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您 的详细信息。

    您知道系统板的效率吗? 我想计算结温。

    是否要上传原理图和布局以进行审查?

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edwin

    感谢你的答复。
    遗憾的是、我们无法将 sch 和布局上传到公共论坛。
    我可以直接向您上传 sch 和布局吗?

    此致
    Uchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uchi、

    请通过电子邮件向我发送 edwin-zang@ti.com 

    此致、

    Edwin。