This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:输出电压上升/下降时间与负载电容的函数关系

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698615/tps22860-output-voltage-rising-falling-time-as-a-function-of-load-capacitance

器件型号:TPS22860
主题中讨论的其他器件: TPS22917

我有关于 TPS22860负载开关的一些问题。

请回答这些问题吗?
  • 吨/吨位时间的含义是什么? 这是否意味着从施加 ON 信号到输出电压开始上升(在 TON 时间中)和下降(在 TOFF 情况下)之间的时间、或者这是从施加 ON 信号到输出电压稳定在 VOUT = VIN 电平所需的时间?

我看到 TPS22860没有快速输出放电电路。 因此、TON/TOFF 时间似乎仅与对输出电压施加信号之间的传播延时时间相关、开始响应。

  • 由于控制方式的改变、TPS22860输出端的 VOUT 电压与时间以及不同容性负载是否有关系图?

提前感谢!

Edward Mirodin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    Ton 定义为 ON 超过 VIH 和 VOUT 达到90%之间的时间。 TOFF 的定义略有不同。 这是导通引脚电压低于 VIL 和 VOUT 电压达到90%之间的时间。 它不考虑下降时间。 如前所述、没有 QOD、因此下降时间完全取决于负载如何使输出电容放电。 由于输出是浮动的、 这取决于系统、因此我们没有在下降时间获取任何图或数据。

    如果您希望更好地控制上升和下降时间、可以查看 TPS22917。 该器件可为您提供更大的开启/关闭时序灵活性、并且输入泄漏仍然很低。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alek:
    感谢您的回答!
    我正在寻找导通/关断开关时间最短(小于50nsec)的负载开关、TPS22860是唯一一款没有固有延时时间的开关、旨在降低浪涌电流。
    您是否可以推荐另一个负载开关、它可以在开关时间小于50nsec 的情况下处理100nF (最大值)和100mA (最大值)的输出电容?
    第二个问题是-开/关引脚的内部电容是多少? 它能否直接从 FPGA 驱动(9mA 输出电流能力)?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    这是一个非常短的开关时间、TPS22860是我们唯一没有受控(也是较慢)上升时间的负载开关。 您可能更幸运地在信号开关论坛中发帖(因为计时很快、电流很低)、看看他们是否有任何解决方案。 至于开/关引脚、我们 没有可用的内部电容信息。 但是、这是一个高阻抗引脚、因此 9mA 的驱动电流将足够大。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    再次感谢您的回答和建议-我将检查是否有适合 mu 设计的信号开关。

    此致、

    Edward Mirodin