This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 中 UCD3020在线调试的问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3020, UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698135/ccs-a-problem-about-online-debugging-of-ucd3020-in-ccs

主题中讨论的其他器件:UCD3020UCD3138UCD3138A

工具/软件:Code Composer Studio

我想在 CCS6中调试 UCD3020、 但  当我配置目标配置时、我不知道哪个无聊或器件是正确的。

这是我的配置:

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

当我单击"调试"按钮时、会出现以下消息:

您能告诉我哪个器件处于目标配置中吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    工程师正在为您进行此类研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上图。 如果您想在 CCS6中使用 JTAG、请使用 UCD3138系列。 CCS6已集成 UCD 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我的器件是 UCD3020、如果我选择 UCD3138A、它无法通过编译。
    如果我选择通用 ARM7器件、它可以传递编译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 6上不支持带有 XDS 的 UCD30XX。  仅支持 UCD3138系列。  您可以使用 ARM7设置为 UCD3020编译代码、如您所述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说我无法在 CCS6上在线仿真吗? 您能告诉我支持 UCD30XX 的任何其他版本吗? 谢谢!