This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:用于降压/升压(DC-DC)、引脚在 HOB 与 HSB 之间发生衰减

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698500/sm72295-used-in-buck-boost-dc-dc-pins-shrot-at-hob-vs-hsb

器件型号:SM72295

  • 如标题,SM72295用于降压/升压(dc-dc)、引脚在 HOB 与 HSB 之间发生衰减。
  • 设计:所有 MOSFET 的电网均无串联电阻。
  • 可能 的原因:EOS 损坏。(1)过流(2)过压
  • 测试:未从振荡器波形中观察到过压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    zaixue、您好!

    欢迎来到 e2e!!! 很抱歉、您的开发过程遇到了困难。

    您能否联系当地的 TI 销售办事处进一步调试该问题? 我假设您与他们合作完成了此器件分析。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Don Dapkus

    感谢您的回复。我已联系 当地 TI 销售办事处、我在问题中提供的图片来自他们。

    有助于我们 分析问题的东西。

       当大负载电容上的直流/直流开关突然断开时、降压/升压拓扑中使用的 SM72295(DC-DC)将会断开。我们10%的直流/直流产品会出现此问题。

    如果您有任何想法,您可以给我发送电子邮件。

    此致