This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:关于 VIN 引脚和/SHDN 引脚之间的电阻器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698729/lmr62014-about-resistor-between-vin-pin-and-shdn-pin

器件型号:LMR62014

LMR62014 -关于 VIN 引脚和/SHDN 引脚之间的电阻器

 

大家好、

 

我们想知道 VIN 引脚和/SHDN 引脚之间的电阻器的作用。

如果没有该电阻器(因此直接连接 VIN 和/SHDN 引脚)、/SHDN 引脚是否会击穿?

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、
    R3的用途是在 Vin 总线有一些尖峰或噪声的情况下、/SHDN 引脚将获得一个干净的信号、就像一个滤波器。 如果您直接连接 VIN 和/SHDN 引脚、应该可以、/SHDN 引脚不会被细分。 但我建议您添加 R3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jing-San,

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru