This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481:对于 EVM 原理图,二极管 D4和 D5的功能是什么?

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698423/webench-tools-lm3481-for-the-evm-schematics-what-is-the-functions-of-diode-d4-and-d5

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:TL431

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

工程师刚刚将 R16修改为1Ku、但获得的输出为6.2V、而不是他想要的5V。 您可以进行分析吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C17提供软启动功能、允许误差电压通过 D5缓慢升高。 D4提供 C17在关断后的快速放电路径、因此、即使电路关闭并快速重新导通、软启动也能正常工作。

    有关 R16的第二个问题听起来很奇怪。 TL431会因某种原因损坏。 是否可以替换 LV4341、保持 R16=3、83k、但也要更改 R18=3.83k?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    客户发现、当 R16=3.83K、只将其更改为1K、输出未调节时、情况良好。 我认为 R14的值有点大、无法提供足够的电流流过 TL431。 我是对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    没错。 需要根据输出电压选择来确定 R14的大小。 有关将 LM3481用作反激式器件的应用手册将有助于进行计算。
    www.ti.com/.../snva761.pdf

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、非常感谢!