This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46000:模式和效率问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698796/lm46000-issues-with-the-mode-and-the-efficiency

器件型号:LM46000

我有一位客户对 LM46000的运行有一些问题。

我有很多信息可以发送、但我无法在论坛上发布。 我可以将其直接发送给您以查看吗? 我重申、您需要查看这些信息、以便您能够了解您对可能发生的情况的看法。

基本上、当转换器改变模式时、客户会看到开关频率发生变化。 在 PFM 模式下、器件似乎正常运行、因为频率确实会降低、效率看起来正常。 在 DCM 模式下、客户发现问题。 频率增加(不是很大)、但真正的问题是当器件开始在 CCM 模式下运行时、效率在恢复之前下降了25%。 这是个问题吗?

我可以在您提出请求后立即发送信息。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    有趣的问题。 请随时通过 samj@ti.com 向我发送信息

    我将关闭此主题、我们将继续通过电子邮件聊天。

    Sam