This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:是否有人成功构建了±43V 10A 输出?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5176EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698370/webench-tools-lm5176-anyone-succeeded-building-working-43v-10a-output

器件型号:LM5176

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

难以使 LM5176 Webench 设计稳定运行(M1和 M1附近的 Cin 短接)
并且在同一负载上提供48V 线性 LTC3779而不会出现任何问题
并且在 LM5176EVM-HP 评估板上只能看到12V 直流输出、

我开始想知道:

是否有人成功构建了一个可在43V 直流10A 左右输出非阻性负载的有效 LM5176降压/升压开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 我们的最大功率参考设计为300W。 对于 LM5176、430W 似乎是一种延伸。 建议使用双相。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CE Jacobs、

    有关使用 LM5176的多相操作、请参阅这两个应用手册
    www.ti.com/.../snva792
    www.ti.com/.../snva794

    正如 Youhao 提到的、LM5176的实际最大功率约为300W。 添加第二相位将实现高输出功率。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SNVa794状态:由于其同步开关拓扑、单个 LM5176转换器可提供大于200W 的功率;但是、在更高的功率下、由于电路板过热、增加的开关和传导损耗最终会淹没单个转换器。 这种过热现象使得需要并联功率级以散热。

    在300W 输出范围内、效率超过98.5%(@最低效率为33V 的输入)、并且在增加负载时仍在增加。 从而产生最大1.5%的300W = 4.5W 的热量。 在4oz 测试板中、我找不到在该负载下甚至变得手温的组件。

    300W 最大功率参考设计声明也与 Webench 输出不匹配。 Webench 甚至可以在45V 输出(473W)下生成10.5A 的解决方案、并规定总功率耗散为3.22瓦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 LM5176原型绝对不会因发热问题而出现故障:在220W 标称645W 峰值负载下、此类热量在使用后5-10秒内无法产生。 在这种情况下、LTC3779可在相同负载下使用超过15分钟、而该负载会导致 LM5176原型板发生故障。 平均负载应在150-180瓦范围内。

    我可以为两种失败的类型确定4种可能的故障源:
    1. Webench 设计有故障->[A]组件选择或[b] Altium 文件生成[TI]
    2. LM5176 IC 的设计有缺陷[TI]
    3.来自 Webench Altium 设计源文件[我们的]的 PCB 设计更改故障
    4.组件替代:6个 ELCO 中的4个被12个 MLCC 替换(共振阻尼太小)[我们的]
    5.其他,...

    您是否想在每个源代码中附加一个百分比、这一原因是导致 LM5176原型在 M1和 Cin 附近 M1和 U1处短路的可能性有多大?

    PS 由于可能的原因#3,我已附加了扩展光绘文件。

    e2e.ti.com/.../BuckBooster_5F00_GerberX2_5F00_V0.10.zip