This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV741P:TLV741P 的最大电流限制

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV741P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698372/tlv741p-max-curretn-limit-of-tlv741p

器件型号:TLV741P

你(们)好

TLV741P 的最小电流限值在数据表中被写入180mA。
您能告诉我 TLV741P 的最大电流限制吗?

此致、

横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限制是一种保护功能、可在 故障情况下为客户提供帮助。 TLV741P 经过设计、表征和测试、可在高达150mA 的电流下运行。  最小电流限制设置为180mA、以确保在正常运行期间不会启用电流限制。  要查看典型的折返电流特性、请参阅下图。