This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:bq27gdk000evm 固件更新失败

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698032/bq27gdk000evm-bq27gdk000evm-firmware-update-fail

器件型号:BQ27GDK000EVM

按照用户指南(SLUUAO1A)的6.10.3说明对软件进行升级、然后故障 LED (D14)保持照明、bqStudio 无法检测到 EVM。 无论点击什么 GDK 控制复位按钮、EVM 仍然无法正常工作、故障 LED 都将保持点亮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Cage、

    您是否能够成功更新固件?

    我建议为电路板上的两个 MSPS 同时按下两个黑色复位按钮、看看这是否有用。 此外、请尝试对器件进行下电上电、并确保按正确的顺序连接回电。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    您是否能够成功更新固件?

    我认为更新固件不成功。

    我建议为电路板上的两个 MSPS 同时按下两个黑色复位按钮、看看这是否有用。

    <I tried hundred times to click the both reset buttons, but it's still still can't recovery the board, still can't work.

     尝试对器件进行下电上电、并确保按正确的顺序连接回电。

    它仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Cage、
    在更新固件时、您是否将开关置于正确的位置? 即 GDK 固件更新? 我之前没有在这个板上看到过您的问题、我们可能需要离线讨论。 我已向您发送朋友请求。
    谢谢
    Onyx