This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3应用问题

Guru**** 2585575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698726/bq27510-g3-application-problems

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

Bq27510-G3有以下三个问题需要咨询、请帮助解决、谢谢!

1:抱歉、bq27510-G3、当程序选择化学 ID 进行烧录时、它会提示错误。 为什么? 如所示

2:创建 srec 文件时、将提示验证错误。 可以成功创建单个。 将文件刻录到芯片中后、芯片 I2C 和 BQSTUDIO 无法与 μ?通信

3:当不使用 bq27510-G3芯片的 TS 温度保护时、它是否与拉电阻或拉电阻连接?现在、我们将1K 电阻连接到接地端。 还可以吗?非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    -使用10K 电阻接地,而不是1k。

    -此外、从 TI.com 将 bqstudio 降级到1.3.54、以查看它是否可以解决您的编程问题。 在使用您的 srec 之前、请尝试从 TI.com 下载默认 srec 文件、以确保您的 srec 不会出现问题。

    谢谢

    Onyx