This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:全温度范围内的最大输出精度

Guru**** 2874230 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698707/tlv704-max-output-accuracy-over-full-temp

器件型号:TLV704

尊敬的团队:

对于 TLV704、我们在25°C 时指定+/-2%  此外、还有一个图显示了-40°C、25°C 和85°C Vout 与 Vin 的典型值、您可以在其中进行一些估算。 但是、我们正在寻找-40°C 至125°C 整个温度范围内的最大值 我们有这些数字吗? 如果是、 整个温度范围内的精度将是多少?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

     请参阅以下摘自 TLV704数据表第7页的输出与结温间的关系图。 基于此、在80mA 负载(图中的最坏情况)下、在25°C 时、输出电压约为-1.5% 、在125°C 时、输出电压约为-3.5%。

    因此、如果器件在25°C 时的输出电压为-2%(最坏情况规格)、我可以估计在125°C 时的输出电压(最坏情况规格)大约为-4%。

    总之、整个温度范围内的近似最大值约为+/-4%。 我们不会在生产中对该器件进行过热测试、因此无法提供实际数字。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Chibto