This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5150RUMEVM:我能否在几毫秒内在输出端获得4安培的峰值电流?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5150RUMEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697200/lm5150rumevm-can-i-get-a-peak-current-for-4-amps-at-the-output-only-for-a-few-milliseconds

器件型号:LM5150RUMEVM

大家好 、我想知道、如果电路板能 提供 4安的峰值电流 仅持续10ms、 那么工作电流为2.5安。

LM5150RUM 评估板的数据表 显示了最大电流2.95安培。 如果没有,您有其他选择吗?

我需要用于小型电机的升压转换器。

电机规格:

电压:8.5V
工作电流:  2.5A
开始时的电机峰值电流:4A 持续10ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    热性能、在10ms 内处理4A 没有问题。
    在电气方面、您应该更改一些组件值(尤其是电感器、电流感应电阻器和补偿组件值)、以使电路板在4.5A 峰值电流条件下正常工作、而不受电流限制。
    请从下载 LM5150快速入门 www.ti.com/.../snvc214 并输入您的电气要求。

    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的帮助。 Excel 文件非常有用。
    我还有一个问题:我的电压源是4.2V 锂电池。 因此、我无法在开始时使用6V 启动电压为 LM5150RUMEVM 馈电、我只能馈电4.2V。
    为了降低启动电压值、我应该在电路中更改什么?

    此致、
    梅赫迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我花了几天时间来思考这个问题、但现在似乎没有解决办法。

    初始启动后、LM5150支持低至1.5V 的电压、但器件在 VCC 时至少需要4.5V (或 VOUT 处5.0V)才能开始启动。

    如果您有另一个大于5V 的电源轨、则可以使用二极管为 LMVOUT 引脚供电。

    此致、

    EL