主题中讨论的其他器件: TPS65218
您好!
我目前正在为需要满足以下要求的客户之一设计:
- 当未施加系统电源(5V)时、AM335x 处理器处于"仅 RTC 模式"(绝对需要超低功耗)
- 当系统电源不存在时、PMIC 由3V 锂币电池供电
- 一旦施加系统电源、就会自动从"仅 RTC 模式"唤醒- AM335x 将为 PMIC 加电并进入活动状态
- 系统为非便携式设备
- 我们不会使用按钮来唤醒或加电
我了解了 TPS65218D0的数据表、乍一看、该 PMIC 似乎是我们应用的正确选择。
我打算将 AM335x 连接到 TPS65218D0、正如 SLVUAA9A 中所示-图1。 但存在以下差异:
- 由于我们有一个不具有充电器功能的非便携式器件、因此将 AC_DET 永久连接至 GND
- 不使用按钮开关-->因此 PB 引脚将始终处于高电平状态
- 此外、我计划将 FSEAL 设置为1b、以便 AM335x RTC 电源域将由 DCDC5和 DCDC6在 PMIC 关闭状态下提供
根据 TPS65218D0的数据表(第5.3.1.1节)、该方法应在系统电源被施加到 IN_BIAS 时立即自动启动加电序列。 根据我对状态机的了解、应执行以下步骤:
- TPS65218D0进入 WAIT_PWR_EN 状态
- TPS65218D0将 nWAKEUP 置为有效(低电平有效)
- AM335x 从仅 RTC 模式唤醒并将 PWR_EN 设置为高电平
- TPS65218D0进入活动状态
系统断电后:
- TPS65218D0启动断电序列(DCDC5和 DCDC6未断电)
- AM335x 进入仅 RTC 模式
- TPS65218D0进入关断状态、由为 DCDC5和 DCDC6供电的锂纽扣电池供电
现在、让我有点困惑的是方框图(图5-34)。 TPS65218D0产品说明书中的说明。 根据该图、nWAKEUP 在 TPS65218D0的关断状态下也被拉低、这将导致 AM335x 从仅 RTC 模式唤醒-这是不需要的。
这对我来说并不实际、因为 INT_LDO 看起来是关闭的、所以如何将 nWAKEUP 拉低? 此外、查看图5-1中的时序图。 nWAKEUP 序列之前 nWAKEUP 似乎很高-因此方框图中是否存在某种不一致(图5-34)?
如果我的方法正确、我希望得到简短的反馈。
谢谢、此致、
Sebastian