This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM809:LM809波形

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698463/lm809-lm809-waveform

器件型号:LM809

Hola TI、

我在我们的系统中设计了 LM809、但我有两个问题、如下所示:

它在复位后具有2.3V 的脉冲、但我们的客户无法接受此类2.3V 的脉冲!

我如何?该2.3V μ s 的脉冲

BR

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    什么是2.3V 脉冲?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacky、

    您能否提供有关该脉冲在哪个引脚上可见以及脉冲持续多长时间以及在上电或运行期间的更多信息? 如果可以、请提供示波器捕获。

    Michael