This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:驱动程序无法在 Windows 10 64位最新版本上安装

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV, LEDSPIMCUEVM-879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698808/tps92518hv-drivers-fail-to-install-on-windows-10-64-bit-latest-version

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件: LEDSPIMCUEVM-879

我刚才下载了 TPS92518HV 评估软件、该软件可与连接到92518 EVM 模块的 LEDSPIMCUEVM-879模块配合使用。

我在英特尔酷睿 i7笔记本电脑(Asus)上运行 Windows 10,并安装了所有最新的更新。

该软件安装正常、Microsoft 开发包不会安装、因为已经安装了更新版本。

但是、当驱动程序尝试安装时、它会失败、没有有用的消息。

我已经尝试在插入 USB 电缆的情况下进行安装、但没有插入:每次代码都会退出相同的状态。

当我查看控制面板的器件驱动程序时、它会显示两个未安装驱动程序的 TI 器件。

是否有人可以建议安装驱动程序的方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    已发送私人消息。

    此致、