This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478 DR 一直为高电平、然后

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698482/lm3478-lm3478-dr-always-high-and

器件型号:LM3478

大家好、我的一位客户使用 LM3478来控制非隔离式反激、初级和次级具有相同的 GND。 VIN=12V、Vo=18V/1A、f=100kHz。 当输出中没有负载时、Vin 将被拉入一个极低的电压模块、<1V、输出电压异常。   

将 Rsn 从50m 更改为更高值时、输出将正常、但最大功率输出将受到限制、最大输出功率将为8W。 您是否知道导致此问题的原因? 以及如何解决该问题? 非常感谢!

黄色-DR

绿色- Rsn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    您可以共享原理图吗? 如果您无法在线发布、请向我发送电子邮件。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    我已将原理图发送给您、请帮助您了解此问题。 非常感谢!