This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 LM317/337 -在新设计中很少需要考虑

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, TL431, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697746/playing-with-lm317-337---few-concern-in-a-new-design

主题中讨论的其他器件:LM317TL431LM337

尊敬的 TI 社区:
我在我较便宜的电路中使用 LM317已经很长时间了。
但是、我当时想知道一些更好的东西、而由于 TPS7A 稳压器和线性技术的一些其他东西、LM317已经被抛弃了。

但毕竟、在 PSRR、噪声或输出阻抗方面、LM317还有更多的工作要做、可提高 IT 性能。

A 我提出了一些主要与这些相关的问题。

1) 1) CADJ 如何? 应该是特殊类型吗? 我是指钽(固体、聚合物)电解电容器(ESR 范围?) 还是经典陶瓷(X7R)、或者其他什么?
这里有很多不常用的电容器、称为薄膜、用塑料或丙烯酸材料制成、可以在这里使用。
甚至是大电容(可以购买具有5mm 光栅的10uF 电容)。
我知道这是一个有点旧的稳压器、数据表主要是从那时起复制粘贴旧文件。

2) 2)如何将 R2替换为齐纳二极管甚至并联稳压器(对于这种情况、为 TL431)应提高噪声性能、因为齐纳或并联稳压器的动态阻抗远低于 R2本身。
或者可能有更好的方法来改进这方面的性能? TL431如何才能正常工作、或者应该选择其他器件?

3) 3)如何降低输出阻抗以避免电容本身可能引起的任何谐振?
LM317输出阻抗有点高、将在1kHz 之前快速上升。

在本文档的相关内容中、其中描述的方法应该可以帮助我解决这方面的问题、但您认为什么?

这里的另一个重要事项是、为了获得最佳性能、应使用哪些电容器?

4) 4)有关"关断"选项的问题、因为我记得它已在数据表中被除名、我假设当将0电平推出时、稳压器本身的输出电压将等于它的基准电压?  
在这种情况下,它将是1.25V?

5 LM317和 LM337之间是否存在可用作互关断电路的任何类型的电路、如果一个电源轨崩溃、该电路将使稳压器停止?
我在 Douglas Self 的书中看到了一些东西、但他使用两个具有单独转矩或绕组的正稳压器。

我将发布一张图片、展示一些关于我的问题的信息、供您参考。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    我对这一答复的拖延表示歉意。

    正如您所注意到的、LM317已有20多年的历史、虽然它在发布时具有竞争力、但我们的新型 LDO 具有更好的性能。 虽然您提到的许多主题都提供了应用手册、但它们是为我们更新的线性稳压器和 LDO 产品系列编写的。

    可选的 Cadj 不需要是特定类型的电容器;但是、X7R 电容器的优势是在整个温度范围内具有相对良好的电容稳定性。 您指向的数据流图显示了此附加滤波如何改善 PSRR。

    不建议将 R2替换为二极管或并联稳压器。 电流必须流经这些电阻器才能设置 Vadj。 内部放大器驱动导通元件、直到 Vadj 等于内部基准电压。 向该反馈环路添加二极管或其他有源电路将影响线性稳压器的环路响应和稳定性。

    如果 ADJ 连接到 OUT、则 Vout 将等于1.25V 的内部基准电压

    LM317和 LM337都没有内置的使能引脚。 这些稳压器设计用于在存在输入电压时输出电压。 它们将在压降下运行、直到输入电压足够高、能够将输出稳定在其设置的电压。 添加禁用功能的更简单方法是在为这些稳压器提供输入电压的上游器件上。

    非常尊重、
    Ryan