This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:我在校准/配置新构建时遇到困难、希望获得一些帮助。

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697897/bq40z50-r2-i-am-having-difficulty-calibrating-configuring-a-new-build-and-would-like-some-assistance

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我正在使用采用 bq40z50r2解决方案的4s1p 3.2Ah 电池组。  我正在尝试获取一些样片、以便我们的客户进行测试。  

鉴于在做我们以前很容易做的简单事情时遇到的困难和复杂性、我几乎对选择使用此器件感到遗憾。

当电池组连接到 bqStudio 时、校准后无法正确报告电池电压。  电芯1始终比电芯2-4少几百 mV。

cc 偏移校准后、电芯电流非零、我无法校准电路板偏移。

如果您想了解详情、我可以提供原理图和更多详细信息。

谢谢、

Joe Perino

GM、Nova 电池系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已向您发送朋友请求、以便您可以发送原理图、单元格详细信息和配置文件。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Steve、

    我向您发送了一封私人邮件。 当我尝试发送文档(.pdf 和.gg 文件)时、我收到一条错误消息。

    谢谢、
    Joe Perino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、


    我还发送了一个 PM、其中包含问题的屏幕截图。

    在实际层叠中、电池的平衡在1mV 以内。

    对于两种不同的设计、我们看到两种不同的电路板布局存在相同的问题、一种是3s、另一种是4s。 昨天已向您发送了有关后者的文档。 请告知您是否收到了该邮件。

    谢谢、

    Joe Perino

    不记名股票
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到了消息、很快就会回复。