This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:是否存在使 VREF = 1.8V 的任何错误操作

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697708/tps65910-is-there-any-wrong-operation-that-make-vref-1-8v

器件型号:TPS65910

您好、专家、

在正确运行时、TPS65910的 VREF 应为0.85V。

我们发现有几个 TPS65910器件生成1.8V VREF、在本例中、TPS65910无法正确加电。  

VREF=1.8V 有什么原因吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    这不是正常情况、电路板间交换后行为是否遵循 IC? VRTC 上的电压是多少?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    否、这种情况发生在指定的情况下。 可以通过重新焊接 VREF 引脚的电容器来移除它。
    VREF 是由内部 LDO 还是带隙生成? 是否需要外部器件?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    TPS65910数据表中显示 VREF 由带隙电压生成、必须通过100nF 电容器进行滤波、并且电容器必须直接从 VREF 引脚连接到 REFGND 引脚(参考接地)。

    如果所有这些条件均已满足、并且 PCB 的布局与 AM335x 参考设计类似、则可以按照正确的步骤提交故障器件以供 FA 使用。