This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13608:LMZ13608口哨音

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ13608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697316/lmz13608-lmz13608-whistle-tone

器件型号:LMZ13608

您好!

LMZ13608发出一声高音。 它是模块上的线圈。  (VIN 12V、Vout 5V、Iout 4A。 我们可以做些什么呢?

此致

Norbert Brendle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    LMZ13608是一款8A 电源模块、通常用于12V 负载点转换、因此您的应用会产生可闻噪声、这一点很奇怪。  

    我是否可以问这种情况是否"可重现"、您是否有其他电路板/EVM 出现此问题?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Norbert、

    您对此有任何更新吗?

    最后、我采用了 LMZ13610EVM、该器件与 LMZ13608相同、处于输入/输出状态、但具有两个不同的负载(输入电压= 12V、输出电压= 5V、输出电流= 4A 和8A)、并且无法听到模块发出的任何声音。

    此致、
    Jimmy