This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:输出不能正常工作。

Guru**** 2584205 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697702/tps65910-the-output-is-not-work-well

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3354

降级:

请帮您检查原理图吗?

由于输出不能正常工作、因此其他信息如下所示:

输出:PMC_VRTC=1.8V、VAUX2=0.75V、其他 LDO 为0V 或仅0.6V,VDD_MPU=0V、VDD_CORE =0V、VDDS_DDR=0V

BTW、引导方法是否会影响 PMIC 的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    VDDIO 是一个输入、它是如何供电的? 如果 PWRHOLD 不是高电平、或 PWRON 保持低电平、则 PMIC 将不会引导。

    根据数据表的第6.3.2和5.22.1节、BOOT0和 BOOT1引脚定义了引导方法和电压。

    如需更多参考、还可在以下位置找到原理图检查清单: www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick:

    感谢您的建议。

    我们检查引导和时间序列、电源具有输出、但 AM3354无法正常引导。

    我们正在检查 AM33P4的材料、请按。 请帮助检查电源序列、如下所示:

    没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    在我看来、设备未处于活动状态。 它似乎处于关闭状态、等待转换至活动状态、而 PMIC 在发生"上电启用"事件之前不能离开关闭状态。 关断状态被定义为"OFF:主电池电源电压足够高、足以启动加电序列、但器件上电未启用。 除 VRTC 外、所有电源均处于关闭状态。"


    请参阅 TPS65910数据表的第5.22.2节"电源控制时序"。 图5-3、5-4和5-5均显示了器件与 PWRON、NRESPWWRON 和 PWRHOLD 引脚逻辑状态相关的行为。