This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76920、bq76930、bq76940 AFE 常见问题解答

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698419/bq76920-bq76930-bq76940-afe-faq-question

主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ76930BQ76940

请访问 www.ti.com/.../sluub41.pdf
bq76920、bq76930、bq76940 AFE 常见问题解答
9.5平衡相邻电池是否正常?

如果平衡了2个相邻电池、电池之间的 VCX 引脚的电压不会显著变化。 下一节电池的差分输入电压实际上翻倍。
==>含义是什么?


如9.5所述:
例如、假设所有电池的电压均为4V。如果电池4和5处于平衡状态、则 VC3输入将拉至 VC4、
大约为电池4电压或16V
VC0-(电池1)-VC1--(电池2)-VC2--(电池3)-VC3--(电池4)-VC4-(电池5)-VC5
=>
VC3、VC4、VC5处于相同的电压?
VC0、VC1、VC2、VC3、VC4的电压是多少? VC5当电池4、电池5平衡时?
VC3输入是如何拉至 VC4的? VC4输入拉至 VC3???

高于绝对最大值的 VSS-VC0是3.6V? 这是否意味着电池1无法平衡? 因为 VC0拉至4V 的电芯1值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    如果平衡了2个相邻电池、电池之间的 VCX 引脚的电压不会显著变化。 下一节电池的差分输入电压实际上翻倍。

    ==>含义是什么?

    当电池平衡时、内部 FET 会在输入之间放置一个小电阻。 如果所有电阻匹配良好、并且只有1个电池(电池(n+1))处于平衡状态、则 VC (n+1)向下移动1/2电池电压、VCn 向上移动1/2电池电压。 如果2个相邻电池(电池(n+1)和电池(n)平衡、则 VC (n+1)会降低1个电池电压、VC (n)不会移动、而 VC (n-1)会增加1个电池电压。 因此、VC (n+2)到 VC (n+1)是2个 Vcell、VC (n+1)到 VC (n)是0、VC (n)到 VC (n-1)是0、VC (n-1)到 VC (n-2)是2个 Vcell。

    如9.5所述:

    例如、假设所有电池的电压均为4V。如果电池4和5处于平衡状态、则 VC3输入将拉至 VC4、

    大约为电池4电压或16V

    VC0-(电池1)-VC1--(电池2)-VC2--(电池3)-VC3--(电池4)-VC4-(电池5)-VC5

    =>

    VC3、VC4、VC5处于相同的电压?

    是的

    VC0、VC1、VC2、VC3、VC4的电压是多少? VC5当电池4、电池5平衡时?

    VC5 = VC4 = VC3 = 16V

    VC2 = 8V

    VC1 = 4V

    VC0 = 0V

    VC3输入是如何拉至 VC4的? VC4输入拉至 VC3???

    因为电池4连接在 VC4和 VC3之间、并且电池4和电池5都在平衡。

    高于绝对最大值的 VSS-VC0是3.6V? 这是否意味着电池1无法平衡? 因为 VC0拉至4V 的电芯1值?

    电池1可进行平衡。 如果电池1是平衡的、而电池2不是平衡的、VC0 = VC1 = Vcell1/2。 对于4V VC0 = VC1 = 2V、一切正常。

    如果您尝试平衡电池1和相邻电池2、VC0 = VC1 = VC2 = 4V 且 VC0已超过绝对最大值 不要平衡相邻电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    格式化工具目前无法正常工作、希望您能找到以上答案。