This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:系统电源选择器问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696876/bq24171-system-power-selector-problem

器件型号:BQ24171

您好!

当使用具有12V 输入和4.2V 单节电池的 BQ24171时、我面临一个问题。

当系统输出从电池电源切换到输入直流电源或从输入直流电源切换到电池电源时、会发生电压骤降并导致系统复位。

从输入直流到电池时、系统电压保持在3V 8ms、连接了从直流到电池时 ACDRV、BATDRV 和 VSYS (系统电压)电压的示波器快照。

从电池切换到输入直流时、系统电压保持在3V 并持续1.5ms。 已添加从电池切换到直流时 ACDRV、BATDRV 和 VSYS (系统电压)电压的示波器截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivaraj、

    您能否在此处提供原理图? 或者您是否正在使用我们的 EVM?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    请参阅以下原理图。

    谢谢、

    Sivaraj。 t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sivaraj、

    卸下 C206盖并重试。 它可以改善 ACFET 导通/关断的时序。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    移除 C206后、开/关时序没有改善。

    谢谢、
    Sivaraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivaraj、

    好的、也可以将 R304更改为10k、并在 C204上放置一个100k 电阻器。 将 R305更改为5欧姆。 移除 D3并使用0欧姆将 VCHG 短接至 R305。 移除 C217。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我已进行了您提到的更改、以下是我的观察结果。
    从输入直流到电池时、系统电压保持在3V 并持续520us;从电池切换到输入直流时、系统电压保持在3V 并持续1ms。

    我还尝试通过移除 C200来减少上述时序。
    然后、上述时序分别降至120us 和46us。

    谢谢
    Sivaraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivaraj、

    请注意、C200会大幅改变时序。 如果您修改电阻器 R299、则可以进一步缩短时序。

    此致、
    Steven